This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:IAR 是否存在 FFT 库?

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/574283/cc3200-launchxl-does-fft-library-exist-for-iar

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOSTCC3200

早上好、

我在使用 CC3200 launchXL 时比较新、我知道是否可以在 IAR 中使用专用库执行 FFT 操作、以用于具有 Booster Pack CC3200AUDBOOST 的声音处理应用。 我知道、无论如何、ARM cortex M4可以支持 FFT。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 SimpleLink WiFi CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我认为 CC3200没有足够的功率来进行复杂的声音处理。 CC3200仅具有80MHz 的应用处理器 Cortex M4。 此外、CC3200还没有浮点算术的单位。 我不确定 IAR Systems 为 Cortex-M4提供的 FFT 库是否存在、但 TI 不提供用于 CC3200的 FFT 库。 CC3200主要用于低功耗 WiFi 通信、而不是用于复杂的信号处理。

    以下主题讨论了 CC3200上的 FFT:
    e2e.ti.com/.../570532
    e2e.ti.com/.../391248

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stefano、

    我们尚未为 M4使用任何 FFT 库(无 FPU)、因此您可能只需搜索或开发一个 FFT 库。、

    亚伦