This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:SOP2时序

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/572735/cc3200-sop2-timing

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

你好

在哪里可以找到有关 SOP2行为和时序的信息?

要通过 UART 进行编程、现在我将 RST 拉至低电平、将 SOP2拉至高电平并释放复位。 只要我进行编程、应该保持 SOP2为高电平吗? 例如、我注意到 、在使用 uniflash 进行编程时、每次执行命令(擦除存储器、服务包、程序、获取版本等)后、我都必须重置 CC3200、否则 UART 将不再应答。

我注意到 SOP2引脚被拉低了几毫秒(在论坛中也可以看到)。 但是、读取 CC3200的 SOP2以切换到 UART 模式的时间有多长、或者正如我在上面写的那样、它必须始终保持与270R 电阻器的上拉电阻器保持高电平吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    小建议。 使用 GUI 版本的 Uniflash 时、在执行完每个命令后、从引导加载程序"断开"、需要重置 cc3200。 但是、如果您使用 Uniflash CLI、则在完成所有操作后断开连接(您可以设置格式、上载 Service Pack、在一次重置时上载固件)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    我们尚未为此最短时间周期创建规范、但只需一秒钟即可。 您的用例中是否有任何要求在编程序列的一部分期间不将 SOP2拉低的内容?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    否、除了编程之外、我们不使用此 SOP2。 那么、您的建议是在编程序列期间始终保持高电平、对吧? 270R 串联或更好的做法是让我们的其他 uC 将其拉至 VCC、因为我们注意到 SOP2拉低了几 ms、并且将有20-30mA 的电流从 IO 流出。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    是、将其上拉为270欧姆。

    亚伦