This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200Launchpad +音频 Booster Pack +视频 Booster Pack

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200AUDBOOST, CC3200-LAUNCHXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571707/cc3200launchpad-audio-booster-pack-video-booster-pack

主题中讨论的其他器件:CC3200CC3200AUDBOOSTCC3200-LAUNCHXL

尊敬的先生:

我是否可以使用 CC3200 Launchpad +音频 Booster Pack +摄像头 Booster Pack (3板)协同工作?

并且可以与另一个(3个电路板)进行社区交流。

我会检查硬件方框图和功能列表、我认为可以。

但我不知道 F/W 电平如何。

支持这种方式???

需要修改哪些程序?

需要您最好的帮助。

非常感谢~

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    这里有哪些特定的电路板器件型号?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aaron:

    CC3200-LAUNCHXL + CC3200AUDBOOST 板+摄像头 BoosterPack + Aptina MT9D11 (200万像素)传感器模块。

    www.ti.com/.../TIDC-CC3200AUDBOOST

    www.ti.com/.../tidc-cc3200camboost

    约翰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    是的、这是可能的。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    如何在 F/W 侧实现?

    是否有任何参考文档或源代码支持?

    现在、我们可以在手机上显示视频。 (CC3200 Launchpad +视频 Booster Pack)

    但如何与音频 Booster Pack 集成?

    我们需要您的最佳帮助。

    因为我们的客户正在等待演示。

    和设计的更多信息。

    非常感谢…

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johny:

    我们没有任何有关合并这两个示例的具体文档。

    亚伦