请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC3200、 CC3200AUDBOOST、 CC3200-LAUNCHXL尊敬的先生:
我是否可以使用 CC3200 Launchpad +音频 Booster Pack +摄像头 Booster Pack (3板)协同工作?
并且可以与另一个(3个电路板)进行社区交流。
我会检查硬件方框图和功能列表、我认为可以。
但我不知道 F/W 电平如何。
支持这种方式???
需要修改哪些程序?
需要您最好的帮助。
非常感谢~
约翰