This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:AM335x 和 WL1807之间的信号连接

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE, TIDC-WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573482/wl1807mod-signal-connections-between-am335x-and-wl1807

器件型号:WL1807MOD
主题中讨论的其他器件:AM3352TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPETIDC-WL1837MODCOM8I

大家好、TI 专家、

 

我们的客户开始使用基于 BeagleBoneBlack 的 AM3352和 WiLink (WL1807)进行产品设计。

我们对 AM335x 和 WL1807之间的信号连接有疑问。

 

我们查看了参考设计、如下所示;

 TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE (www.ti.com/.../tidc-wl1837mod-audio-multiroom-cape)

 

我们还检查了 WL1807数据表(SWRS170H)"4.1引脚说明"、如下所示。

 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1807mod.pdf

 

我们的理解如下:

 1) WL1807与 AM335x 和连接引脚的强制连接信号如下所示;

    WL1807信号          已连接引脚(BBB 原理图上的 P8)

  - WL_SDIO_CLK_1V8  ->   MMC1_CLK

- WL_SDIO_CMD_1V8  ->   MMC1_CMD

- WL_SDIO_D0_1V8   ->   MMC1_DAT0

- WL_SDIO_D1_1V8   ->   MMC1_DAT1

- WL_SDIO_D2_1V8   ->  MMC1_DAT2

- WL_SDIO_D3_1V8   ->  MMC1_DAT3

- WLAN_EN           -> GPIO0_26

  - GPIO11              -> TIMER4

  - WL_IRQ_1V8     -> GPIO0_27

 

2)下面的 UART 相关信号与 AM335x 没有连接。

- GPIO2、GPIO1、WL_UART_DBG

 

这种理解是否正确?

 

尤其是、我们担心在何处连接 UART 相关信号(GPIO2、GPIO1、WL_UART_DBG)。

 

如果您告诉我们 AM335x 和 WL1807之间的建议连接和注意事项、我们将不胜感激。

 

此致、

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO1和 GPIO2对应于使用 RTTT 工具进行测试/调试的 WLAN RS232接口。

    同样、WL_UART_DBG 引脚也是一个调试引脚、用于通过 gLogger 工具捕获 WLAN 日志。

    因此、这3个引脚不会连接到处理器、但明智的做法是、建议将它们作为测试点或调试接头在电路板上进行访问。  

    有关这些引脚连接和其余连接的更多详细  信息、请参阅 WL18xx 模块硬件集成指南和 TIDC-WL1837MODCOM8I 参考设计。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的详细解释。
    非常感谢您的帮助。

    此致