This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:cc3200 SoC 复位

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571296/cc3200mod-cc3200-soc-reset

器件型号:CC3200MOD

您好!

我想知道何时发生 SoC 重置?

我的系统通过 OUT 软件复位来复位 SoC 复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SoC 复位的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 driverlib API PRCMSysResetCauseGet ()。 此 API 的说明、请参见 SDK 中的"CC3200-Peripheral_Driver_Library_User's_Guide.chm"。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备不应自行复位、除非您告诉它。 您可能设置了看门狗、代码崩溃。 或者您的电源可能不稳定...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >在我的代码中、不调用 SOCreset 函数

    >看门狗也设置为1分钟超时

    >系统崩溃是什么意思?

    >电源无法正常工作的条件

    电压是否小于欠压、中断条件意味着电源不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您具有能够提供1A 电流的电流源

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个能够提供800mA 电流的电流源

    如果一个软件挂起发生、即使看门狗也挂起、那么会发生什么类型的复位条件

    电源复位还是插座复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定看门狗挂起是什么意思。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使看门狗计时器已过期、仍然 代码处于挂起状态、那么会发生哪种类型的复位条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未启用看门狗、则不会进行复位