This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:HTTP 客户端示例-需要一些获取 POST 响应的帮助

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/573351/cc3100mod-http-client-example---need-some-help-getting-post-response

器件型号:CC3100MOD

而不使用 RTOS。

我有 HTTP 客户端 POST 示例(HTTPPostMethod 函数)、直到它尝试获取服务器响应的最后一行。

RetVal = readResponse (httpClient);

这在 UART_READ()结束时挂起,等待:

/*等待所有剩余字节被接收*/
while (***->ActiveBufferWriteCounter < len);

在 ActiveBufferWriteCounter 中有4个字节并等待 len 8。

我认为这是因为服务器尚未响应。

如果我在调用 readRespinse()之前添加500毫秒的延迟,以使服务器响应时间到达,则它可以正常工作,并得到200的正确响应代码。

为什么它会挂起?  如何在调用 readResponse()之前检查服务器响应是否发生?

服务器是远程的(在云中)、响应可能需要很多秒、具体取决于流量、因此、除了固定的延迟外、还需要更好的了解方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您是否尝试增加接收超时值?
    int HTTPCLI_CONNECT (HTTPCLI_Struct* CLI、const 结构 sockaddr *地址、
    int 标志、const HTTPCLI_Params *参数)
    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aaaron。

    这似乎达到了这个目的!!!