This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Wlconf 参数的含义

Guru**** 2798535 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/572503/meaning-of-wlconf-parameters

Thread 中讨论的其他器件:WL1807MOD

大家好、我是 WonYoung。 我需要一些有关如何使用 WL1807MOD 配置 WiLink 8的帮助

我正在尝试关闭 Nextream Low Power 并尝试配置 wlconf 文件的一些参数。

我将 wilink8-wlan-18xx-ti-utils 中的 default.ini(which 转换为 default.conf、我找到了许多值。 但我找不到参数和值的含义。

在本手册(http://processors.wiki.ti.com/images/5/5b/WiLink8_wlconf_maunal.pdf)中、仅描述了少数几个参数、但我找不到许多其他参数。

甚至这个头文件(https://github.com/TI-OpenLink/18xx-ti-utils/blob/mc_internal/wlconf/conf.h)。 在该头文件中、许多参数会被分解、但我无法链接头文件和.conf 文件中的结构

(例如、我可以在 Header 和.conf 之间链接一些值(HT 或某些扫描选项)、但大多数情况下、我无法在.conf 中找到"WAKE UP"选项、甚至标头解除。)

此外、所有参数都填充了默认值、但我无法理解、也不知道如何更改。

(例如、core.conn.sta_sleep_auth = 0xff   -->  这似乎是有关 sta authation sociation 睡眠时间的参数、但我找不到"0xff"的含义、找不到该参数的详细说明)

是否有任何其他文档描述了 wlconf 的参数? 或者、我可以向该论坛询问特定参数吗?

我已经读取 WiLink8 - wlconf (SWRA489)。

我相信你们可以帮我。

此致

-Wonyoung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    除了 www.ti.com/.../swra489.pdf 中定义的参数外、您不会直接修改 wlconf bin 参数
    您可以通过将 core.conn.sta_sleep_auth 设置为0x00来禁用 ELP 模式
    您可以通过'iw dev wlan0 set power_save off'禁用802.11 PS

    请记住、WiLink 8需要 ELP/PS 正常工作、因为它需要关闭服务通道等才能进行扫描等 禁用它将导致意外结果

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我之所以修改 wlconf 是因为 STA 的响应时间。 我希望 STA 快速响应 AP 的要求(请求将作为 UDP 数据包发送)

    我想 ELP 或 PS 可能会导致响应延迟。 这就是我要修改 wlconf 的原因。

    wlconf 上是否有任何其他值阻抗?

    我可以修改某个值吗?

    此致

    Wonyoung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以尝试按照 以前的响应中的建议禁用 ELP 和 IEEE 802.11 PS,并检查它是否有助于满足您的要求。 我们不会在禁用这些模式的情况下进行测试,但您可以在最后检查。  

    Saurabh