This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:HTTP 客户端 POST 标头

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/572706/cc3100mod-http-client-post-header

器件型号:CC3100MOD

有人能告诉我:

我有构建我要发送的 POST 头文件和 JSON 数据的现有代码。

我能否使用 HTTPCLI_sendRequestBody 来绕过 HTTPCLI_setRequestFields、HTTPCLI_sendRequest 和 HTTPCLI_sendField 函数、只发送我自己的头文件+ JSON 数据?

或者、还有其他方法可以做到这一点吗?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请求字段后跟一个空白行、因此如果您在我们的部分后面添加自己的字段部分、则服务器可能会被混淆。 否则,您可以编辑 HTTP 服务器代码以不发送空行本身。

    亚伦