This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:天线´s 传输线不匹配

Guru**** 2584145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100MODBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/572489/cc3100mod-antenna-s-transmission-line-mismatch

器件型号:CC3100MOD

我不熟悉´m 电路、但今天我阅读了相当好的内容、并开始围绕 CC3100MOD 进行定制双层 PCB 的设计。

首先、我遵循 CC3100MOD 数据表上的布局指南。 在表6.2和6.3的´s 数据表中、TI 给出 了 PCB 共面波导参数的建议值、例如间隙、宽度和内核高电平。 适用于2层和4层。 我花时间在 Saturn PCB 中模拟这些值

正如预期的那样,我们可以看到它非常接近 TI 推荐的内容。

但是、在同一数据表中、他们建议您遵循其设计天线以获得 FCC 认证。 ´s、我下载了 CC3100MODBOOST 的设计文件、以获取该文件的光绘文件。

在 CC3100MODBOOST´s 汇编文件 链接中、可以清楚地看到两侧都使用了一个内核为~38mil 且铜为~1.8mil 的双层 PCB、 因此、我希望找到 CC3100MOD 数据表中定义的路径宽度为35mil、而不是20mil。

下面是一些问题:

  1. 为什么它们不使用建议用于2层设计的35密耳? 它们是否在 PI 匹配中补偿了50欧姆的不匹配?
  2. 如果按照建议使用35密耳,则轨道对于制造商的天线布局 AH316链接会变得太大 。 因此、我需要在连接到匹配电路之前进行一些连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tulio、
    总的来说、您应该将布线阻抗与电路板层叠相匹配。 如果您希望保持天线制造建议的相同布线宽度、则可以考虑调整导体间隙。 只要其计算值为50欧姆、您就会感到很好。 只需确保在之后调整阻抗匹配值、以处理任何剩余的不准确性。

    亚伦