This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/572116/cc3100-cc3100

器件型号:CC3100

大家好、

在用户手册中、它只是说它支持802.11bg、但在摘要中、它说它支持802.11bgn。 那么、CC3100是否支持802、11n?

谢谢、

Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亨利-
    CC3100支持2.45GHz 频段中的802.11n、信道间隔为20MHz、这正是对 MCS0至 MCS7的引用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    谢谢、还有一个问题。 Put 的 UDP 是如何实现的? 有没有更快的事情?

    此致、
    Henry Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    否 您无法以数据表中所述的速度更快地发送数据。 数据表中也提到了16 Mbps、这是"最佳"情况。 在实际应用中、您将能够发送大约12Mbps 的数据。 限制条件是 CC3100内部处理器的速度以及通过 SPI 与 CC3100通信的速度(仅20MHz)。 请记住、通过 SPI、您不仅可以发送数据、还可以发送 CC3100的命令等

    如果您需要更快的解决方案,请考虑使用 WiLink 8设备( www.ti.com/.../overview.page )

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的回答和建议。 我现在正在检查 wilink8。

    此致、
    Henry Nguyen