This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:HTTP 客户端获取请求107错误

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571906/cc3200mod-http-client-get-request-107-error

器件型号:CC3200MOD

大家好  

我正在使用 http 客户端库  

我正在调用 HTTPCLI_sendRequest API、它返回-107、这对应于错误发送缓冲区 I 不大、尝试将 HTTPCL_BUF_LEN 宏值从128增加到200、但它不起作用。

请帮助我解决此问题

谢谢、此致

Brijender

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijender、

    您需要从 httpcli.c 文件中增加 SEND_BUFLEN

    此致、
    塞尔吉奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergio 的建议是否解决了您的问题?

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Sergio