This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:需要外部电源

Guru**** 2384860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571611/cc3100boost-external-power-source-requiremets

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3100

大家好、

我想在不连接到 PC 或其他板的情况下从外部为 CC3100BOOST 供电。 我认为要替换 PC 连接、我需要一个5V 电源才能通过微型 USB 进行连接。 是这样吗? 在这种情况下、它应该提供的最大电流是多少?

此外、我是否需要通过引脚(因为它连接 到 CC3100EMUBOOST)提供一些电源、还是仅用于调试?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    您还可以选择直接为 VCC 提供3.3V 电压。 查看 CC3100、串行闪存等的数据表、以获得精确的电流要求。 不过、我猜1A 的电源应该能够实现它。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aaron。
    您是说、如果我通过引脚为 VCC (3.3V)供电、我不需要通过微型 USB 供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    是的、您可以仅提供3.3V 电压、它应该可以工作。

    亚伦