我读过许多问题、一台处于 AP 模式的 CC3200服务器可以连接到一台客户端。 但是、一个 CC3200板是否可以同时 与另外两个或三个 CC3200板通信?
如果没有、假设我们有三个 CC3200板。 Board1能否无线从板2获取数据、并同时通过线缆从板3获取数据?
我需要将数据从两个 CC3200传输到一个主 CC3200板。 但我不知道有什么解决办法。
谢谢。
元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yuan、
是的、这是可能的。 我认为这些方法是可能的:
所有采用 STA 模式并连接到基础设施接入点(标准接入点盒)的电路板。
a)您可以使用 UDP 广播在 CC3200之间发送数据。 仅限制您可以连接到基础设施 AP 的客户端数量(通过这种方式、您可以连接数千个 CC3200或更多)。
b)您可以使用同步开放 TCP 连接在 CC3200之间进行通信。 在这种情况下、限制套接字的数量。 CC3200一次最多可使用8个插座。 对于一台 TCP 服务器,您需要两个套接字;对于 TCP 客户端,您需要一个套接字。
2.如果您不想使用 AP 基础设施、则只能将 CC3200用作"无线电发射器/接收器"。 您需要实施自己的通信协议(通信帧、重复机制等)。 在这种情况下、CC3200使用"收发器模式"。 您将能够在处于"收发器模式"的范围内与所有 CC3200进行通信。 有关"收发器模式"的更多信息、请参阅 www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=swru368a&fileType=pdf 第16章和 SDK 中的示例。
1月
您好!
CC3200通常具有两种模式连接模式(标准 WiFi - STA、AP、P2P 模式)和收发器模式(CC3200仅用作 RX/TX 的无线电芯片)。 在收发器模式下、WiFi (身份验证)和 TCP/UDP 服务不可用。 在收发器模式下、您需要/可以自行实现所有功能。
例如、SDK 称为"transceer_mode"。 遗憾的是、此演示不能满足您的需求。 该演示仅说明如何使用收发器模式捕获 RX 统计信息。
1月