This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:预定义的 HTTP 令牌与用户 HTTP 令牌

Guru**** 1981085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571182/cc3200-predefined-http-tokens-vs-user-http-tokens

器件型号:CC3200

我还阅读了 HTTP 服务器 PDF 和 HTTP 服务器代码。 我更改了内部网站、以包含要保存的参数(POST)和要显示的当前参数(GET)的表单提交。 我已经在 C 代码和网站上定义了用户 HTTP 令牌、但我是否缺少任何其他内容? 它们以正确的形式定义:__SL_G_UDR 或__SL_P_UDR。 我在网站上的令牌仍然显示为"未知令牌"、并且在提交表单后、我的代码不会拉取令牌。 存在某种断开连接。

我是否需要在其他位置预定义这些令牌、以便 HTTP Web 服务器将表单上提交的内容与令牌相匹配?

请提供建议!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Margaret、

    您的代码中在哪里定义了令牌? 必须在处理程序中引用它们。 我可以想到的最佳示例是 provisioninglib 库中的令牌在 provisioning_defs.h 中定义并在 sl_Provisioning_HttpServerEventHdl 处理程序(在 simplelink.h 中定义)中使用。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!! 我继续在 provisioning_defs.h 中定义了它们、网站收集了值并显示了它! )
x 出现错误。请重试或与管理员联系。