This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:CC3100EMUBOOST 的寄存器需求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571323/cc3100boost-reg-need-of-cc3100emuboost

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:MSP432P401RCC3100CC3100MOD

您好!

我有 CC3100BOOST 和 MSP432p401r。

我想知道、没有 CC3100EMUBOOST 会面临哪些限制?

MSP432无法完成 CC3100EMUBOOST 的工作?

SDK 在 CC3100BOOST 中的作用是什么?

By 项目包括从连接到 MSP432的传感器获取输入并通过 CC3100将其发送到在线数据库、如果根据数据库数据正确、则返回到 MSP432以发出输出信号。

我是否会仅使用 CC3100BOOST 和 MSP432执行上述项目时遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    通过 CC3100EMUBOOST、您可以刷写 CC3100MOD 串行闪存。 这对于更新最新的 Service Pack (在故障排除之前或在论坛上提供支持)和添加用户文件(如 HTML 页面和证书)等操作而言是必需的。 您无法通过 MSP432 LaunchPad 刷写 CC3100。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Sarah