This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:Energia 中 CC3200的头文件

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/571226/cc3200mod-header-file-for-cc3200-in-energia

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

您好!

有人能告诉我在 Energia 平台中哪里可以找到 CC3200库的头文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dipesh、

    我不确定我是否理解您的需求。 您可以在以下位置找到 CC3200的 Energia 源代码: github.com/.../cc3200

    有关 Energia 的其他问题、请在他们的支持论坛中发帖: forum.43oh.com/.../

    此致、
    Sarah