This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] WL1837MOD:提供新的 WiLink 固件 v8.9.1.0.0和驱动程序版本! 2022年3月11日

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168002/faq-wl1837mod-new-wilink-firmware-v8-9-1-0-0-and-driver-release-available-11-3-2022

器件型号:WL1837MOD

此新版本包括固件和驱动程序更新。

此版本中的驱动程序和固件之间存在相关性、因此必须同时升级两者。 只有升级一个或另一个可能导致系统出现未定义的行为。

请注意、该驱动程序补丁是内核4.19.38上 R8.8的一部分所包含的前22个补丁顶部的增量补丁。 驱动程序补丁仅适用于 NLCP 驱动程序。 它不适用于 MCP 驱动程序。

该版本包括安全修复和错误修复。 每个修复程序的说明可在下面找到:

  1. 恢复期间观察到 PN 漂移、导致长时间断开连接。
  2. [WFA] fragattack 4.7.2、当处于 AP 角色时、在4路握手期间从站点发送未加密的单播数据帧、应丢弃该数据帧、但会捕获数据应答。
  3. [WFA]由于以前的 WFA 修复方案实施不当而导致的网状修复。 由于在 BPDU 标头中引入了地址4、导致有效数据帧丢失、因此检测到的 AMSDU 不正确。
  4. 当在 RX 方向上同时使用 QoS 空数据和最佳工作队列上的 QoS 数据时、由于错误的 BA 会话位图而导致的高重传速率和一般减速。