This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:重新连接到 Wi-Fi 时出现问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1182526/cc3220sf-problems-reconnecting-to-wi-fi

器件型号:CC3220SF

您好!

我使用 CC3220SF 作为智能车库门开启器小工具、通过应用程序远程打开和关闭门、我遇到了一个问题、即在2-3天或几周后、设备失去了与 WiFi 的连接、无法自动重新连接到 WiFi、 需要对其进行下电上电并自动重新连接、但问题会在一周左右后再次出现。

我记录了故障期间在串行端口上打印的 CC3220内容、并打印了:  

致命错误:检测到驱动程序中止

错误读数:-2005

  1. 导致这些问题的可能原因是什么?
  2. 如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您能否提供返回此错误读取的函数? 您知道该错误是如何发生的? 如果您从我们的 SDK 中的示例开始、则可以更轻松地从我们的角度进行调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    驱动程序中止通常由堆栈溢出或其他内存损坏引起。

    第一步、您应该检查是否存在堆栈溢出。 如果您需要从该状态恢复、则需要通过调用休眠(之前不调用 sl_Stop())来重新启动 SoC。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是否有方法在代码运行时监控堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于使用的 RTOS 和 IDE。使用 CCS IDE、您可以进行 ROV (运行时对象视图)。 如需了解更多详细信息、请访问 SimpleLink Academy - TI-RTOS、FreeRTOS。 您也可以查看此视频。

    1月