请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 您好!
我使用 CC3220SF 作为智能车库门开启器小工具、通过应用程序远程打开和关闭门、我遇到了一个问题、即在2-3天或几周后、设备失去了与 WiFi 的连接、无法自动重新连接到 WiFi、 需要对其进行下电上电并自动重新连接、但问题会在一周左右后再次出现。
我记录了故障期间在串行端口上打印的 CC3220内容、并打印了:
致命错误:检测到驱动程序中止
错误读数:-2005
- 导致这些问题的可能原因是什么?
- 如何解决此问题?
谢谢