This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:Linux:为什么新 wl18xx-fw-4.bin 不起作用?

Guru**** 2561980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1182576/wl1837mod-linux-why-do-the-new-wl18xx-fw-4-bin-not-work

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:ash

您好、evrybody

我通过以下步骤构建了 WL18xx 驱动程序:
Lyudmila@Lyudmila-linuxmint ~/wl8-build_Point9-6 $ git clone git://git.ti.com/wilink8-wlan/build-utilites.git
Lyudmila@Lyudmila-linuxmint ~/wl8-build_Point9-6 $ CD build-utilites
Lyudmila@Lyudmila-linuxmint ~/wl8-build_Point9-6/build-utilites $./build_wl18xx.sh init
Lyudmila@Lyudmila-linuxmint ~/wl8-build_Point9-6/build-utilites $./sudo_build_wl18xx.sh update R8.7_SP3

成功完成了构建、但 wi-fi 无法正常工作。

大约2年前、我以相同的方式构建了 WL18xx 驱动程序、Wi-Fi 也起了作用。

我用旧的 wl18xx-fw-4.bin 替换了新的 wl18xx-fw-4.bin、Wi-Fi 开始工作。

它们具有不同的尺寸:
旧 wl18xx-fw-4.bin - 746,2KB
新 wl18xx-fw-4.bin - 714,0 KB

为什么新的 wl18xx-fw-4.bin 不起作用?
也许应该将 git://替换为 https:// configuration.sh 脚本中的其他位置,或者通常替换为任何位置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白为什么新的固件不起作用。 您可以共享错误日志或 dmesg 输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此文件在下载结束时发布
    三、会议的报告 
    三、会议的报告

    已成功初始化 wpa_supplicant
    [22.499274] wlcore:错误您的 WiFi FW 版本(8.9.1.0.0)无效。
    [22.499274]请至少使用 FW 8.9.*.*.*.*.58。
    [22.499274]您可以在以下网址获得最新的固件:
    [22.499274] git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
    [22.520152] wlcore:获取静态数据时出错
    [22.957268] random:非阻塞池已初始化
    [22.962733] wlcore:错误您的 WiFi 固件版本(8.9.1.0.0)无效。
    [22.962733]请至少使用 FW 8.9.*。*。58。
    [22.962733]您可以在以下网址获取最新的固件:
    [22.962733] git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
    [22.983577] wlcore:获取静态数据时出错
    [23.429652] wlcore:错误您的 WiFi 固件版本(8.9.1.0.0)无效。
    [23.429652]请至少使用 FW 8.9.*.*.58。
    [23.429652]您可以在以下网址获取最新的固件:
    [23.429652] git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
    [23.450519] wlcore:获取静态数据时出错
    [23.456586] wlcore:错误固件引导失败,尽管重试3次
    无法设置接口 wlan0标志(向上):参数无效
    nl80211:无法向上设置接口'wlan0'
    nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
    wlan0:无法初始化驱动程序接口
    失败
    启动/usr/sbin/sshd:[确定]


    Busybox v1.34.1 (2022-12-05 13:55:01 UTC)内置外壳(灰)
    输入'help'以获取内置命令列表。

    编号

    configuration.sh 文件包含如下条目: 

    FW_DOWNLOAD
    Git:/git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git
    主器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    固件版本8.9.1.0.0需要最新版本的 WiLink8驱动程序。 请查看以下链接:

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/commit/

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168002/faq-wl1837mod-new-wilink-firmware-v8-9-1-0-0-and-driver-release-available-11-3-2022

    由于您运行的是 R8.7_SP3,因此您可以使用8.9.0.0.88版固件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/commit/?id=bda5304cc86e9c4029f8101394d2a8b39c640f53

    如果要使用最新固件,则需要更新 WiLink8驱动程序和18xx-ti-utils.git

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    固件版本8.9.0.0.88可用。

    谢谢