This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:在哪里可以找到 CC3200MOD 的入门文档?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1181717/cc3200mod-where-can-i-find-the-entry-documents-for-cc3200mod

器件型号:CC3200MOD
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3200SDK

大家好、

我的客户仍然使用 CC3200MOD。 但是,最新 Academy (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKTQ-QO3Hldxw.aIQC7s-A__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC32XXSDK__wg2mfY3__LATEST )上的所有文档都适用于 CC322x 和 CC323x。  

CC3200的文档在哪里? 尤其是、对于  Wi-Fi 基础知识:网络终端示例入门。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200器件不存在网络终端示例。 在 CC3200 SDK 中找到的示例说明-目录 CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\exampl\。 CC3200的其余文档、请参见产品页面

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Jan 所述、cc3200没有网络终端示例。 您可以在示例文件夹的"自述文件"页面中找到文档。 您还可以在 SDK 的 docs 文件夹中找到其他有用的文档、例如版本说明和 API 指南。

    BR、

    Rogelio