This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120和 CC3130之间的差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3130, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1180011/cc3120-the-difference-between-cc3120-and-cc3130

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3130

大家好、

我的客户正在设计一个物联网项目、并正在考虑使用 CC3120/CC3130。 您能否提供 CC3130和 CC3120之间的差异? 建议从电源角度使用模块部件吗?

BR

Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sirui、

    TI 不提供采用模块封装的 SoC CC3130。 CC3130仅采用 QFN 封装。 CC3120支持这两种封装(模块和 QFN)。

    有关器件之间的差异、请参阅SWRU455表1-1 (第14页)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    谢谢!

    BR

    Sirui