This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:使用 Uniflash 命令行界面进行编程

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3130, UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1181310/cc3130-programming-with-uniflash-command-line-interface

器件型号:CC3130
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3120

大家好、我将使用 Uniflash 编程器的 CLI 界面对 CC3130进行编程。在用户指南 SWRU469中、介绍了如何结合应用程序代码和 Service Pack 对 CC3120进行编程。

拥有 CC313x 没有应用程序代码、因此我只需刷写 xxx.sli 映像文件。 在尝试刷写时、设置配置参数时失败、尝试查找 ccxml 文件、但在 Uniflash 目录中仅存在 CC32**类型。


失败:选项'--config'是必需的,但缺少

用法:
dlite flash --config=ccxml-file [选项][flash-file1 ...]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    带有--mode 参数的 dslite 应指示您正在使用的芯片组。

    我在您的命令行中看不到它。

    为了将 SLI 映像刷写到 CC31xx 中、您应该调用:

    dslite.bat --mode cc31xx project program --name  

    此致、

    Shlomi