This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:MQTT 演示无法发送长达2060字节的消息。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1181056/cc3235sf-mqtt-demo-not-able-to-send-messages-as-long-as-2060-bytes

器件型号:CC3235SF

要增加通过 MQTT 发送的字节数、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它受到 mqttclient.c 中定义的 MQTTCLIENT_BUF_LEN 的限制(作为 MQTT 客户端的一部分、请参阅 source/ti/net/MQTT/interface/下的)、该值设置为1024。

    这定义了 MQTT 池中的 TX/RX 缓冲区大小。

    如果 您扩展 此内容  (在代码中或通过定义 CFG_SL_CL_BUF_LEN 编译标志)并重建 MQTT 库、则它应接受更长的消息。

    如果您使用的是 CCS、则还可以将 mqttclient.c 添加到您的应用程序中并更新其中的值(该文件将编译为应用程序文件并覆盖库内置)。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得奇怪的是、这个值是1024、我以前能够以大约1300字节的长度发送消息。  我尝试将发送的消息的大小翻了一倍、现在遇到了这个问题。  将值更改为4096似乎已解决了较长消息的问题。