This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:致命:加载引导加载程序时出错。 错误代码:-3

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3120, CC3220S, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1177205/cc3220s-fatal-error-loading-the-bootloader-error-code--3

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200CC3120

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

最初、客户遇到错误:

致命:加载引导加载程序时出错。 错误代码:-3

我们如何使用 UniFlash 4通过现有硬件平台(即不使用经过修改的绕线 Launchpad)的串行接口对 CC3220进行编程?

我们的情况是、我们有使用 CC3200的现有硬件、只需将处理器替换为 CC3220即可。 我们的过程是在 UniFlash 中使用串行编程模式、该模式通过板载 FTDI USB 串行转换器和平台上的手动复位开关进行连接。 这在 UniFlash 3和 CC3200中完全正常、因为 UniFlash 会提示进行复位。 但是、对于 CC3220和 Uniflash 4、似乎可以预期处理器的复位会以某种方式自动进行!

我们以完全相同的方式连接了硬件、并且在 UniFlash 4中选择了器件列表底部的"CC3120/CC3220 [串行]"、但当我们单击连接时、我们会看到"操作失败:未处理异常:自动检测故障"。 不感兴趣的是 UniFlash 尝试检测到的"自动检测"、

这也是 Uniflash 4x 中的错误
操作失败:未处理异常:错误:SLImageCreator.exe:未检测到设备。 已编译应用程序二进制文件、但无法生成映像。 插入 LaunchPad、然后重试。

此外、我们还面临使用 Uniflash 刷写代码的问题、我没有执行这些步骤。此外、电路板是定制板、因此根据我们所说、我们只需将芯片 cc3200重放至 cc3220.no、就可以指导我如何操作。

--

请提供帮助。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我是否理解您在同一电路板上同时拥有 cc3220和 cc3200? 在 CC3220上、您将 SOP 模式设置为什么?  

    是的、Uniflash 会向 cc3220发送复位命令以访问引导加载程序并发送编程命令。  

    我很困惑、您提到您能够使用 FTDI 芯片对 cc3220进行编程、但您无法闪存的 cc3220情况是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    抱歉、 我们对您的解决 方案感到困惑、因为此处客户使用的定制板仅使用 cc3220s 芯片、而未检测到。

    此电路板图:

    帮助我们更详细地澄清这一问题。 谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我看到有多个线程存在此问题、请使用一个线程而不是打开多个线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabeeh、

    你好。

    很抱歉、我只是支持我的客户问题(请参阅 上面的跟踪)。 您所指的是哪一个单独的帖子?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同一个问题吗?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wi-fi---internal/f/wi-fi---internal-forum/1178548/cc3220s-fatal-error-loading-bootloader--e3 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、在您的 Uniflash 中、您能否选择此图像中所示的"CC3220S-Launchxl"、然后重试: