This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL:

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1179079/cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SSysConfig

大家好、团队、

我将 Code Composer Studio 用于 cc3220s LANCHXL 焊盘。 为此,我使用 了 Linux 20.0。 我收到这种类型的错误。

****为项目 gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS 构建配置 MCU+Image ****

/home/ti/ccs1210/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O

gmake[1]:'gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.out'是最新的。
构建次要目标:"SYSCFG/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.SLI"
调用:Image Creator
"/home/ti/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator " syscfg create_image --sdk_path "/home/vvdn/ti/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05 --json "/home/workspace_v12/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs/MCU + Image/syscfg/ti_drivers_net_wi_config.json"--file "/home/workspace_v12/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs/MCU + Image/syscfg/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs.sli"--mccs+"+ccs_freeCCXL_freeCC3220s_bin_CC3220S_free_freertos_ccs_freertos_ccs.sli"--mccs"/home/workspace_v12/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs/MCU
INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
信息:根目录:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到 XDS
Makefile:180:目标'syscfg/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.sli'的配方失败
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、5262行、输入
文件" ",第5258行,在 main 中
文件" ",第5228行,位于 cmdline 中
文件" "、第4653行、位于 COMMAND_SysConfig_CREATE 中
文件" "、第2498行、位于 create_image_from _sysconfig 中
文件" "、第1552行、位于 connect_device 中
文件"/home/user/Downloads/sl_image_creator_gen3/***/***.py、第236行、位于 auto_detect 中
***.***.DeviceError:
错误:SLImageCreator.exe:未检测到设备。 已编译应用程序二进制文件、但无法生成映像。 插入 LaunchPad、然后重试。
SLImageCreator 返回-1
gmake[1]:***[syscfg/gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS.SLI]错误255
gmake[1]:目标"辅助输出"不会由于错误而重新生成。
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:152:目标'all'的配方失败

****构建完成****

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只是尝试构建示例(即创建可由 CCS 加载的输出文件)、请使用"Debug"构建配置(此部分似乎正常、请参阅"gpiointerrupt_CC3220S_LAUNCHXL_freertos_ccs.out" 是最新的"。

    MCU+Image 构建示例、然后尝试准备一个编程映像、该映像需要它连接到器件(通过 UART 读取器件 MAC 地址)、因此请确保器件连接到 PC 并且 COM 端口不忙。