This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:通过 WiFi 进行无线(OTA)更新

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, CC3235SF, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1179166/cc3235sf-over-the-air-ota-update-through-wifi

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:AM625AM2434

大家好、

我们的客户希望在 AM2434和 AM625中实现无线(OTA)更新、如下图所示。 他想确认是否可以 使用 UART 通过 CC3235SF WiFi MCU 实现。 如果是、我们是否有关于如何实现这一点的指南?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有可能。

    CC3235 (仅限 WIFI 器件、 即图中的 BLE 不准确)支持 OTA 更新。  您可以在 SDK 中查看文档和示例(在 SDK < 6.10中的云 OTA 或本地 OTA 中以及 SDK 6.10中的 MQTT 客户端示例的一部分)。

    OTA 库支持 TAR 文件的更新、该文件可以包含 CC3235 Service Pack 和 MCU 镜像以及用户文件。 成功完成后、新文件将存储在 CC3235文件系统(连接到 CC3235的外部闪存上)中。

    假设 AM2x/AM6x 二进制文件将存储为用户文件、则外部主机 可以 通过 UART 从文件系统读取内容。 您可以查看 AT Command 示例、该示例演示了外部主机如何通过 UART 与 CC3235通信(包括文件系统访问、但不包含示例中集成的 OTA 代码)。