This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:HTTP 请求处理功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1178463/cc3220sf-launchxl-http-request-handle-capabilities

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我尝试在300ms 间隔内针对每个请求从 CC3220SF 发送3、840字节数据到某些 http 客户端(例如笔记本电脑)、并且这些数据在主机 cc3220SF 上使用相同速率的 SPI 从其他控制器接收。

因此、在某个请求响应后、通信将不会发生。 因此、当我们必须使用 SPI 到 cc3220sf 从另一个控制器获取数据时、任何人都能帮助我们快速发送响应。

谢谢、

此致、

Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是相对较低的数据速率。  "使用具有相同速率的 SPI 的 ROM 其他控制器"是什么意思? 什么是 SPI 速度?  

    您在器件上看到了什么、应用程序是否仍然正常工作? 您是否从 NWP 收到任何异步事件(例如 AP 断开连接或其他故障)? 是否继续 调用 SimpleLinkNetAppRequestEventHandler?