This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:使用 Energia IDE 对 LAUNCHXL-CC3235SF 进行编程

Guru**** 2385680 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC3235SF, CC3200-LAUNCHXL, ENERGIA, UNIFLASH, CC3235SF, CC3220SF, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1177639/launchxl-cc3235sf-programming-launchxl-cc3235sf-with-energia-ide

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件: CC3200-LAUNCHXLENERGIAUNIFLASHCC3235SFCC3220SFCC3200

尊敬的 TI 团队和开发人员:

我不熟悉 LAUNCHXL-CC3235SF 和 CC3200-LAUNCHXL 板。

我设法 使用 Energia IDE 对 CC3200-LAUNCHXL 板进行编程、并想知道是否也可以在 Energia IDE 中对 LAUNCHXL-CC3235SF (我找不到 CC3235板)进行编程如果是、我将如何执行此操作、是否需要任何所需的跳线配置?

我知道 Code Composer Studio CCS 和 Uniflash 等更具体的工具、但我要测试的代码非常简单 、如果可能、我希望首先尝试 Energia IDE。

谢谢、

Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej

    Energia 不完全支持 CC3220SF 和 CC3235SF 器件。 要在 SF 器件(具有1MB 执行闪存的器件)上执行 Energia 代码、您需要在高级模式下使用辅助引导程序或 Uniflash 软件。 我认为使用 Energia 留在 CC3200或使用 CCS 迁移到 CC3235SF 更容易。

    1月