This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:引脚47短路的副作用

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1176416/cc3235s-side-effects-of-pin-47-short

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3235MODS

大家好、团队、

您能否查看以下客户问题?

目前、我正在使用 MCU CC3235S 创建我的第一个 WLAN 产品(我们希望将其更多地用于云设备–也用于 Bat-Devices)

第28页的引脚47 VDD_ANA2:“VDD_ANA2 (引脚47)必须短接至输入电源轨。 否则,该引脚由 ANA2 DC/DC 驱动”

问题:

是否有副作用?、如果 VDD_ANA2由 ANA2直流/直流运行且未被电源短路。

关断/待机时的功耗如何? 是否更好地使用由 ANA2 DC/DC 驱动的电源?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我可以为您进行研究、但我想查看客户是否更愿意使用 CC3235MODS。 如果是他们的第一个 WLAN 产品、实施起来会更容易。