This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:通过 mDNS 发现不可靠

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1172782/cc3200-unreliable-discoverability-via-mdns

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100

我们使用 CC3200将4个不同的器件连接到一个接入点。 来自连接到同一接入点的终端设备(Android、iOS、Win10)列表的应用、并通过 mDNS 搜索连接的设备。  

可找到所有具有 CC3200的器件、但并非定期、并非总是同时找到所有器件。 为了进一步调查行为、我们设置了一个测试程序并创建了少量统计数据。 为了进行比较和参考、我们还在此网络中放置了 Raspberry Pi。 这是100%的时间、但具有 CC3200的器件没有。 为了排除我们自己硬件的影响、我们还使用 SDK 1.5中的 LaunchXL 修订版4.1、最新服务包 mDNS 示例重复了测试、结果相同。

是否有人曾看到过这个问题、我们可以在哪里寻找原因或解决方案?

2例统计:

----------------------------------------------------

基准1 MDNS

19秒内扫描25次

----------------------------------------------------

器件1      20%

器件2      52%

器件3      44%

器件4      44%

RPI          100%

(笑声)

----------------------------------------------------

基准4 MDNS

125s 内扫描25次

----------------------------------------------------

器件1      16%

器件2      100%

器件3      68%

器件4      92%

RPI          100%

----------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carsten、

    我已将其分配给我们的一位软件专家以提供支持。 周末请留出几天的时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么电源策略?

    如果您使用 的是 sl_normal_policy、您能否尝试 sl_always_ON_policy 并测试统计数据是否有所改善?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们添加了更多用于测试的器件、并对策略进行了建议的修改(器件5-9)。

    不幸的是,这似乎没有影响统计数字。 还有其他想法可以尝试吗?

    ------------------------
    基准测试 MDNS
    在26秒内扫描25次
    ------------------------
    器件2      48%(sl_normal_policy)
    器件3      48%(sl_normal_policy)
    器件4      48%(sl_normal_policy)
    器件5      52%(sl_always_ON_policy)
    器件6      52%(sl_always_ON_policy)
    器件7      48%(sl_always_ON_policy)
    器件8      48%(sl_always_ON_policy)
    器件9      44%(sl_always_ON_policy)
    mysimplelink 52%(sl_normal_policy、mdns 示例)
    RPI           96%
    ------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确保我们不会因为 Wi-Fi 进入睡眠状态而丢失任何数据包。

    您能否详细说明您正在应用的 mDNS 发现过程? 例如、设备是否仅传输 mDNS 多播帧、移动应用程序是否应选择它? 或者、器件是否还需要接收某些内容(例如、"关闭环路")?

    此外、您是否有一个可以提供更多照明的监听器?

    您使用的是什么服务包版本?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件都连接到相同的接入点、使用应用程序的终端器件也是如此。 该应用程序会发送正常的多播查询、并等待具有 CC3200的器件的响应、然后连续连接到这些器件。 由于各个器件部分缺乏响应、因此并非所有器件都以这种方式实现。

    提出几项要求并收集答案原则上会更好,但从我们的角度来看,这只是一个权宜之计,最好首先得到可靠的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 CC3200器件的这些响应的性质是多播? 我想了解的是查找这些设备的机制如何工作、所有多播、单播、其他?

    如果发现设备、是否可以连接正常?

    非常感谢对该程序的详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问我做实验的同事、详细了解他是如何做的、随附的图片对此有何帮助?

    在每种情况下找到的 CC3200都可以连接到应用程序、而不会出现任何问题。

    服务包附录:有些服务包较旧、但有些服务包也是最新的(以便能够比较影响)、就像原始 LaunchXL (CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.15-2.15.0.1)一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    根据我的理解、请求和响应都是通过 mDNS 传输的。

    现在的问题是 CC3200在接收这些消息或发送响应时是否遇到问题。

    使用 always_on 电源策略的实验应该改进 RX 侧(显然我们没有看到很多改进)。 在 TX 端、它应该发送的实际"时隙"不存在、只要有数据包要发送、就应该是好的。

    对其进行深入研究的唯一方法是使用空气嗅探器(此处的方法看起来像是以太网捕获)。 您是否具有此功能?

    此外、我们还可以从 NWP 日志捕获中获得一些好处。 此过程在以前的一些帖子中进行了介绍、例如 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1063445/cc3200-enterprise-network-connection-issue/3935222#3935222

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果有可能获得一个过程的代码片段、这是最好的。

    只是想了解您是将 mDNS 用作广播器、发现还是两者兼而有之。

    是否支持 sl_NetAppDnsGetHostByService()/sl_NetAppGetServiceList()、 sl_NetAppMDNSRegisterService(),两者都是?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只使用 sl_NetAppMDNSRegisterService()的发现 ,以下是相应的函数:

    long ConfigureMDNS (signed char *service_name, signed char *service_description, int port, char enable)
    {
       long iretvalmDNS;
       //Registering for the mDNS service.
        char dev_domain[65]="xyz.";
    
    
        memcpy(&dev_domain[strlen("xyz.")],(const char*)service_name,strlen((const char*)service_name));
    
        iretvalmDNS = sl_NetAppMDNSUnRegisterService((const _i8*)dev_domain,\
                        (unsigned char)strlen((const char*)dev_domain));
        if (enable)
        {
          iretvalmDNS = sl_NetAppMDNSRegisterService((const _i8*)dev_domain,\
                        (unsigned char)strlen(dev_domain),\
                        service_description,\
                        (unsigned char)strlen((const char*)service_description),
                        gl_DeviceInfo.service_port, 2000, 1); // SERVICE_PORT,2000,1);
        }
    
        return iretvalmDNS;
    }

    最初、我们只使用服务浏览器应用程序来显示网络中的设备。
    当器件响应时、它们通常会非常快(<300ms)、但在其他情况下、即使等待很长时间、也不会显示它们。

    我将介绍  NWP 日志捕获功能、我已经注意到、我们在硬件设计中将该引脚用于其他目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Launchpad 的行为与我们的器件类似、我已首先在此器件上测试了网络日志记录、并附加了生成的日志文件、这是否是正确的格式?

    e2e.ti.com/.../3000.capture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可以的。 但是、对于 mDNS 及其失败的原因、我们看不到太多。

    总而言之、在某种程度上、探测设备似乎看不到 mDNS 帧。 您能告诉我们您收集统计数据的时间有多长?

    我想理解的是、CC3200器件是否只是按预期停止广播、因此您不再看到它。

    简而言之、您能否添加以下 get 命令来获取 mDNS 广播参数并报告输出?

    {
        SlNetAppServiceAdvertiseTimingParameters_t mdnsStruct;
    	_u8 optionLen = sizeof(mdnsStruct);
    	
    	sl_NetAppGet(SL_NETAPP_MDNS_ID, SL_NETAPP_MDNS_TIMING_PARAMS_OPT, &optionLen, (_u8 *)&mdnsStruct);
    	
    	UART_PRINT("MDNS parameters: t %d, p %d, k %d, RetransInterval %d, Maxinterval %d, max_time %d\n\r", mdnsStruct.t, mdnsStruct.p, mdnsStruct.k, mdnsStruct.RetransInterval, mdnsStruct.Maxinterval, mdnsStruct.max_time);
    }

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要在其他地方进行其他更改? 只是运行代码是否足够、或者是否应该定期重复该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在旧版本上进行了测试、此后一些定义发生了变化。

    您可以在 netapp.h 头文件下查看所有内容。

    • 使用  SL_NetApp_MDNS_ID 的 SL_NET_APP_MDNS_ID
    • 使用 netapp_set_get_mdns_timing_Params_opt 而不是 sl_netapp_mdns_timing_Params_opt
    • 不确定为什么在最后两个问题上失败。 API 为:
      • _i32 sl_NetAppGet (const _u8 AppId、const _u8选项、_u8 * pOptionLen、_u8 * pOptionValue);

    您能否再次检查您是否拥有此 API @NetApp.h?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助、下面列出了来自调试器的结构内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、现在更清晰了。

    这里的重要值是 k (伸缩系数)和 max_time。

    解释时、当您注册服务时、它会以伸缩衰减方法进行宣传。 因此、最小值为1意味着每一个新帧(2^1)的帧间隙乘以2。 它将一直打开,直到您达到单次重复的最长时间(在本默认情况下为3秒)。 因此、您应该在监听器框架上看到、这些帧会在长达3秒的时间内分离、然后不再有广播!!! 这就是您看到不良统计数据的原因。

    作为测试,我可以建议设置 p>1和 max_time>(例如0xFFFFFFFF)。 请注意、它将永久传输、但伸缩性仍然存在。 无法使其成为线性。 您可以使用 set 命令执行此操作:

    mdnsStruct.t = 100;
    mdnsStruct.p = 3;
    mdnsStruct.k = 1;
    mdnsStruct.RetransInterval = 0;
    mdnsStruct.Maxinterval = -1;
    mdnsStruct.max_time = 0xffffffff;
    
    sl_NetAppSet(SL_NET_APP_MDNS_ID, NETAPP_SET_GET_MDNS_TIMING_PARAMS_OPT, optionLen, (_u8 *)&mdnsStruct);

    如果您希望再次重新启动,我可以想到的唯一缓解措施是取消注册并重新注册服务。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与! 我们已经尝试过修改后的参数、 它变得越来越糟糕、而不是更好。 我们注册的服务"_UART._tcp.local"的情况更糟、CC3200的现有服务"_http._tcp.local"在直接比较中似乎更好。 它是否具有单独的参数以及在何处配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这些参数适用于内置和新服务、完全相同。

    您是否看到了重大差异?

    您是否有无线监听器、我们可以在其中实际看到 mDNS 帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们再次运行统计程序、对于相同的器件、使用"_http._tcp.local"的服务比使用"_uart._tcp.local"的服务更具再现性。 此外、列出服务的简单 Android 应用程序(例如 服务浏览器) 也得出了相同的结论。  这两种服务的不同行为是否有解释?

    如果选择>0,参数“RetransInterval”是否会导致广播进程在时间间隔内执行几次(单位秒?)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、内部和注册的用户都应该出现在相同的 mDNS 广播中、因此不清楚为什么会看到不同的统计数据。

    关于"重新发送间隔"、它表示在发送重复的通知消息之前等待的节拍数(在新情况下为3)。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过向器件分配唯一的服务名称 xyz1._UART..._tcp.local、我们设法找到了 UART 服务以及原始 http 服务。 但是、这并没有解决最初的问题、因此我们调整了搜索策略。 现在、我们搜索更短的时间、但在等待一段时间后、每行搜索几次、并聚合找到的器件。 这样、几次运行后、所有器件都能可靠地找到。 但是,如果有进一步的建议来改变这一事业,我们将乐意尝试这样做。 总之、感谢大家的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、除了我建议的配置外、我不知道其他挂钩可以"使用"配置。

    我很高兴它得到了改进。

    Shlomi