主题中讨论的其他器件: CC3100
我们使用 CC3200将4个不同的器件连接到一个接入点。 来自连接到同一接入点的终端设备(Android、iOS、Win10)列表的应用、并通过 mDNS 搜索连接的设备。
可找到所有具有 CC3200的器件、但并非定期、并非总是同时找到所有器件。 为了进一步调查行为、我们设置了一个测试程序并创建了少量统计数据。 为了进行比较和参考、我们还在此网络中放置了 Raspberry Pi。 这是100%的时间、但具有 CC3200的器件没有。 为了排除我们自己硬件的影响、我们还使用 SDK 1.5中的 LaunchXL 修订版4.1、最新服务包 mDNS 示例重复了测试、结果相同。
是否有人曾看到过这个问题、我们可以在哪里寻找原因或解决方案?
2例统计:
----------------------------------------------------
基准1 MDNS
19秒内扫描25次
----------------------------------------------------
器件1 20%
器件2 52%
器件3 44%
器件4 44%
RPI 100%
(笑声)
----------------------------------------------------
基准4 MDNS
125s 内扫描25次
----------------------------------------------------
器件1 16%
器件2 100%
器件3 68%
器件4 92%
RPI 100%
----------------------------------------------------