This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:为供应商目录生成.inf 文件时出现警告消息

Guru**** 2811035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1175176/cc3235s-warning-message-while-generating-inf-file-for-vendor-catalog

器件型号:CC3235S

您好!

我参考了文档 SWRU547A -使用 SimpleLink Wifi 器件进行供应商器件身份验证。 我正在为供应商目录和自签名证书生成 vendor_otp.inf 文件。 我到达最后一个命令:

SLImageCreator.exe 工具 INF --algo 2 --sign1 "C:\otp\vender_otp.meta.sig"-- sign2 "C:\otp\vender_otp.meta.sig"--meta""C:\otp\vender_otp.meta"-- out_file "C:\otp\vendor_otp.inf"

在执行上述命令后、我会获取.inf 文件、但也可以看到以下警告消息:

"警告:元数据段中不支持第二个文件、已忽略"

此警告意味着什么、是否可以使用此警告? 我之所以提出这一问题、是因为我将在模块的 OTP 存储器中加载.INF 文件、如果该文件构建不正确、那么我将松开我的模块。

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这是可以的。

    请允许我1-2天来验证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已验证。  

    当前版本不支持 OTP RSA 签名2。

    所以"--sign2" 会触发警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kobi