This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:SPI 错误值?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135, CC3135MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1171907/cc3135mod-spi-error-value

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

您好!

我们有一个通过 SPI 与 CC3135MOD 进行通信的器件。 应用命令 CC3135在不同 WLAN 的列表之间轮换(列表是根据部分 SSID 匹配构建的)。 它选择列表中的第一个并尝试连接。 连接后、它会发送几条 UDP 消息、如果在大约7秒内未收到响应、则会断开连接。 然后调用手动扫描,并更新可用的 WLAN 列表。 之后 、将从列表中选取下一个 WLAN。

有时、SL_WlanGetNetworkList 随机地(在6到36小时后)开始返回-2073错误代码。 根据另一帖子的建议、我等待900ms、然后重试。 但结果始终相同。

此外、CC3135MOD 开始输出0xE7 0xF7 0x44 0x54以进行任何 SPI 交换;请参阅下图(SPI 处于32位模式、蓝色为 MISO、紫色 MOSI)。

对于实际响应、CC3135MOD 停止、模式 A 按压响应:

有时 sl_WlanGetNetworkList 返回 WLAN 的精简列表(似乎它已简化为以前连接的 WLAN、17个 WLAN 中大约有6个可用)、但它无法与任何 WLAN 建立连接。

器件完全复位后、它会再次工作。

您是否有关于根据 SPI 响应可能发生的情况的任何提示?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    我已经在我的一位软件专家中找到了这个问题、请给我们一天时间来为您研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉这一点(即0xE7 0xF7 0x44 0x54返回代码) 、因此 需要在内部对此进行检查。 我将在获得有关此内容的更多信息后进行更新。

    2073指示可用扫描结果列表为空或无效 、并且将触发新扫描(或已在进行中)。 由于2.4G 和5G 中的扫描所需的时间可能超过900毫秒(取决于启用的通道数)、因此您可能需要更新超时值或轮询数次、直到结果准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    当扫描结果失败时、我的应用程序无法移至下一步。 这意味着 CC3135 开始输出返回代码后、 我的应用 程序可以轮询  sl_WlanGetNetworkList 一小时、 但结果始终为-2073。

    在正常运行期间(没有返回代码)、我偶尔会看到-2073、但下一 个 sl_WlanGetNetworkList 调用成功返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、  

    Kobi 仍在研究这一问题,他将需要更多的时间来解决。 由于感恩节、预计下周初可能会有一个短周的回应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    这是一种非常奇怪的行为。 您是否能够按照此返回代码与 CC3135进行通信(发送其他命令并获得合理的响应)?  

    您是否使用最新的 SP?

    我仍在寻找可能的解释、但重置 CC3135可能是 此类问题的唯一解决方法。

    BR、

    Kobi