This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:触发漫游

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1175229/cc3235modsf-triggered-roaming

器件型号:CC3235MODSF

您好!  

我正在尝试使用触发的漫游功能、以使用相同的 SSID 从一个 AP 切换到另一个 AP。

为此,我有:

To initialise the function    
/***** Init *****/    
    _i16 StatusRoam ;
    SlWlanNetworkAssistedRoaming_t roamingTriggeringEnable;
    roamingTriggeringEnable.Enable = 1;
    roamingTriggeringEnable.rssiThreshold = -63;
    
    StatusRoam=sl_WlanSet(SL_WLAN_STA_NETWORK_ASSISTED_ROAMING, SL_WLAN_ROAMING_TRIGGERING_ENABLE, sizeof(SlWlanNetworkAssistedRoaming_t ), (_u8 *)&roamingTriggeringEnable );
    UART_PRINT("[Provisioning task ConfigureDefaultState] roamingTriggering Status:%i ; Enable %i ; RSSI Threshold %i :\n\r",StatusRoam,roamingTriggeringEnable.Enable, roamingTriggeringEnable.rssiThreshold);
    



To detect roaming search events :
/******* Event ********** / 


    case SL_WLAN_EVENT_LINK_QUALITY_TRIGGER:
    {
        UART_PRINT("[WLAN EVENT] RSSI Data=%d\r\n",(int8_t)pWlanEvent->Data.LinkQualityTrigger.Data);
        UART_PRINT("[WLAN EVENT] RSSI Trigger ID=%d\r\n",(int8_t)pWlanEvent->Data.LinkQualityTrigger.TriggerId);

        SlWlanNetworkEntry_t netEntries[10];
        _u8 i;
        _i16 resultsCount = sl_WlanGetNetworkList(0,10,&netEntries[0]);
        for(i=0; i< resultsCount; i++)
        {
            UART_PRINT("%d. ", i + 1);
            UART_PRINT("SSID: %.32s        ", netEntries[i].Ssid);
            UART_PRINT("BSSID: %x:%x:%x:%x:%x:%x    ", netEntries[i].Bssid[0], netEntries[i].Bssid[1], netEntries[i].Bssid[2], netEntries[i].Bssid[3], netEntries[i].Bssid[4], netEntries[i].Bssid[5]);
            UART_PRINT("Channel: %d    ", netEntries[i].Channel);
            UART_PRINT("RSSI: %d    ", netEntries[i].Rssi);
            UART_PRINT("Security type: %d    \r\n", SL_WLAN_SCAN_RESULT_SEC_TYPE_BITMAP(netEntries[i].SecurityInfo));
//            printf("Group Cipher: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_GROUP_CIPHER(netEntries[i].SecurityInfo));
//            printf("Unicast Cipher bitmap: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_UNICAST_CIPHER_BITMAP(netEntries[i].SecurityInfo));
//            printf("Key Mgmt suites bitmap: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_KEY_MGMT_SUITES_BITMAP(netEntries[i].SecurityInfo));
//            printf("Hidden SSID: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_HIDDEN_SSID(netEntries[i].SecurityInfo));
//            printf("PMF Enable: %d    ", SL_WLAN_SCAN_RESULT_PMF_ENABLE(netEntries[i].SecurityInfo));
//            printf("PMF Required: %d\r\n", SL_WLAN_SCAN_RESULT_PMF_REQUIRED(netEntries[i].SecurityInfo));
        }
        if(resultsCount==0){
            UART_PRINT("ResultsCount = 0, No Wifi detected");
        }

    }

因此,我有:

第一个连接:

[WLAN 事件] STA 连接到 AP:xxx_smart_tool、BSSID:96:E2:AC:E2:43:c
[NetApp 事件]获取的 IP:IP=192.168.45.114,Gateway=192.168.45.148

当 AP 变得遥远时:  

1. SSID:M18 BSSID:FE:99:f:68:84:97通道:7 RSSI:-60安全类型:4.
2、SSID:xxx_smart_tool BSSID:96:E2:AC:E2:43:C 通道:2 RSSI:-58安全类型:4
3、SSID:EZCast2-BF8AC123 BSSID:D2:c0:bf:8a:C1:23通道:11 RSSI:-70安全类型:4.
[WLAN 事件] RSSI Data=-72
[WLAN 事件] RSSI 触发器 ID=1
1. SSID:M18 BSSID:FE:99:f:68:84:97通道:7 RSSI:-61安全类型:4.
2、SSID:xxx_smart_tool BSSID:96:E2:AC:E2:43:C 通道:2 RSSI:-58安全类型:4
3、SSID:EZCast2-BF8AC123 BSSID:D2:c0:bf:8a:C1:23通道:11 RSSI:-71安全类型:4.
[WLAN 事件] RSSI Data=-74
[WLAN 事件] RSSI 触发器 ID=1
1、SSID:MatureX18 BSSID:FE:99:f:68:84:97通道:7 RSSI:-62安全类型:4
SSID:EZCast2-BF8AC123 BSSID:D2:c0:bf:8a:C1:23通道:11 RSSI:-70安全类型:4.

当我激活 具有相同 SSID 的新 AP 时:  

[WLAN 事件]器件从 AP 断开:Sam_smart_tool、BSSID:96:E2:AC:E2:43:c (根据应用程序的请求)
[WLAN 事件]器件从 AP 断开:Sam_smart_tool、BSSID:96:E2:AC:E2:43:c (根据应用程序的请求)

我可以看到模块检测到 AP 并与弱 AP 断开连接、但在发生这种情况后、我什么也没有? 该模块不应该自动管理重新连接?  

你对这个问题有什么想法吗?

具有相同 SSID 的两个 AP 是否必须属于同一网络才能正常工作?  

真诚地、  

Maxime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到第二个 AP 出现在器件事件中。

    在从第一个 AP 断开连接之前、尝试使其正常工作。

    请提供 NWP 日志(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455中的第20章)。

    原始连接是如何配置的(作为存储配置文件或使用 sl_WlanConnect)?