This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:BT HCI UART:可用波特率列表

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1173296/wl1835mod-bt-hci-uart-list-of-available-baud-rates

器件型号:WL1835MOD

手册状态" HCI UART 支持大多数波特率(包括所有 PC 速率)"

我想知道它实际上支持的波特率

我将使用论坛上此处提供的测试程序 HCI-TEST-ARM

我可以使用115200对其进行初始化、它在大多数情况下都可以使用 57600和38400、但有时会将波特率从115200更改为115200时出现问题

 我的 UART 基准时钟为1536000、不起作用、512000 256000和128000也不起作用

现在、似乎唯一的解决方案是更改我的基本时钟

PS:如果有人可以向  HCI-TEST-ARM 程序提供源代码、那就很好了、在测试时对我和他人来说可能非常有用

谢谢、/M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    要将波特率从其默认值115200更改为波特率、可使用以下 HCI 命令

    最大波特率为4Mbps。

    我不确定 HCI-TEST-ARM 源代码是什么意思、但我们确实提供了此射频测试指南、可能会有所帮助?

    https://www.ti.com/lit/an/swra750/swra750.pdf

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您没有回答问题

    我知道默认波特率是多少、最大值是多少以及在控制器上更改波特率的命令是什么

    问题是它到底支持哪种波特率、因为手册/文档中缺少这种波特率、我似乎可以将波特率更改为低于115200、但我无法将其提高

    我认为 HCI-TEST-ARM 是 TI 制造的一款工具、我可能错了、但它发布在这里

    e2e.ti.com/.../3278668

    作者 :Hari Nagalla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    尝试这些波特率;

    我不确定 HCI-TEST-ARM、但我们确实拥有 HCI 测试仪工具、它是 WiLink 无线工具的一部分

    www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

    https://www.ti.com/lit/ml/swru136b/swru136b.pdf

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该代码来自哪里?

    我不认为这是一个完整的列表、因为那里缺少3000000、我看到很多人已经成功使用了它

    是否有模块支持或不支持的波特率列表?...

    是否很难理解我的问题或发生了什么? 我需要该模块支持的波特率列表、因为数据表中对此非常不清楚

    现在你已经回答了2个根本没有回答我的问题的答案、我想知道原因。

    如果没有列表、只需说...

    但是、您能解释一下它使用的时钟是什么以及时钟分频器是如何工作的? 然后、我可以确定它可以采用的匹配波特率。

    我的基本波特率是1536000、这意味着我不能超过这个值、我正在尝试在主机和模块之间找到一个通用的波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我不知道支持的波特率列表。 上面我提供的速率是 SPP 演示的设置速率。 下周我将回到您的位置、了解 UART 的工作时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这将非常有帮助