主题中讨论的其他器件:CC3235SF、 UNIFLASH
您好!
我已创建项目并在 CLI 中重新配置。 运行 reconfigure 命令时出现以下错误。
步骤1:
dslite.bat --mode cc32xx project new --device CC3235SF --name test1
执行以下命令:
有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。
配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
在(C:\Users\Sundar\.SLImageCreator\Projects\test1)中成功创建了新项目(test1)
步骤2:
dslite.bat --mode cc32xx project reconfig --name test1 --file reconfig_example.json
有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。
配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第5189行、英寸
文件" ",第5185行,在 main 中
文件" ”,第5157行,位于 cmdline 中
文件" "、第4394行、位于 COMMAND_PROJECT_RECONFIG 中
加载中的文件"c:\python27\lib\json\_init__.py"、第291行
**千瓦)
文件"c:\python27\lib\json\_init__.py"、第339行、在加载中
返回_default_decoder.decode(s)
文件"c:\python27\lib\json\decoder.py"、第364行、在解码中
obj、end = self.raW_decode (s、idx=_w (s、0).end ())
文件"c:\python27\lib\json\decoder.py"、380行、位于 RAW_DECODER 中
obj、end = self.scan_once (s、idx)
ValueError:期望属性名称:第5行第9列(字符82)
SLImageCreator 返回-1
我的重新配置 如下所示。
{
"SimpleLink":
{
"devicename":"testdevice"、
}
}
请帮我解决问题
此致、
Sundar