This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:COM 端口分配

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200-LAUNCHXL, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1167621/cc3200-com-port-allocation

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: Energia、 UNIFLASH

您好、团队正在寻求一些意见。

我尝试处理一个项目、并尝试在 cc3200-launchxl 上载一个代码、但无法这样做。
 
当我开始挖掘问题时、我发现通信所需的 COM 端口 甚至没有安装、设备管理器甚至没有列出未被识别为选项的 USB 串行设备。
 
(笑声)
 
它仅显示 COM3和 COM4、在该示例中、如果我尝试连接并上传代码、则会收到错误消息。
 
来自 COM4的错误消息:
"上传草图时出错
无法打开设备
打开 COM4
正在触发引导加载程序...
触发引导加载程序失败。 正在重试... (1次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (2次尝试)
触发引导加载程序失败。 正在重试... (3次尝试)
3次尝试后触发引导加载程序失败
无法触发引导加载程序"
 
来自 COM3的错误消息:
"打开 COM3.
无法打开设备
无法打开 UART COM3
上传草图时出错"
 
现在、我以为驱动程序可能会丢失、但我已经安装了 CC3200 SDK v1.3 (1.5可能是太多新版本、无法使用)、并在该 网站上提供了 Energia 驱动程序
 
我还安装了 CC32xx 服务包、其中包含 UNiflash 3.4.1.00012 (支持 CC3200的最新版本)和 Code Composer Studio 9.0.1、但仍然无法连接到电路板、同时还在当前配置中附加了电路板图片。
 
此外、将其与 Uniflash 连接会在 COM3和 COM4上产生相同的错误。
 COM4:
[18:37:27]开始 getversion 操作。
[18:37:28]信息:>执行操作:连接
[18:37:30]信息:设置中断信号
[18:37:31]信息:检测用于器件复位的 FTDI
[18:37:31]信息:>执行操作:断开连接
[18:37:31]返回操作 getversion。
 
COM3:

[18:37:56]开始 getversion 操作。
[18:37:56]信息:>执行操作:连接
[18:38:17]致命的:--无法连接到设备!! --
[18:38:19]致命:连接到设备时出错。 请检查 COM 端口设置。 错误代码:1.
[18:38:19]信息:>执行操作:断开连接
[18:38:19]返回操作 getversion。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎客户没有使用正确的 COM 端口。 当他将 LaunchPad 连接到计算机时、打开设备管理器并检查 LaunchPad UART 连接的端口

    在这张图片中、它将是 COM11

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogelio、  

    未检测到电路板。 它仅指示"标准蓝牙链路串行(COM3)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否从设备管理器中提供屏幕截图? 我想知道的是、如果存在任何"未知"设备。

    上面的屏幕截图不正确。 因为 CC3200 LaunchPad 使用基于 FTDI 芯片而非 XDS110的 XDS100。

    BTW... 您使用的是 CC3200 LaunchPad 的哪个版本?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设备管理器应该与此类似。 (使用 cc3200 Launch XL)

    计算机连接时是否发出声音?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗格利奥、您好、完全没有声音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    似乎连接有问题、您是否尝试过不同的 USB 线?  

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio、您好、客户尝试更换电缆、但仍然没有使用。 是否有其他方法可以解决此问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我之前所问的。 您是否看到未知的 USB 设备?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、上面是屏幕截图。

    此外、您能否告诉我 CC3200-LAUNCHXL 电路板上 J19电源端口的使用情况、该端口具有2个 GND 引脚和1个5V 接头引脚、并且 GND 相同或具有不同的极性?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用不同 USB 电缆的另一台计算机未检测到 LaunchPad (未显示未知设备或其他 COM 端口)、则 LaunchPad 可能会因某种原因损坏(FT2232D 芯片、USB 连接器等)。 我认为您应该更换此 LaunchPad。

    引脚2、3连接到 GND。 引脚 VCC_MCU_5V 直接从 USB 连接器连接到+5V。 更多详细信息、请参阅 LaunchPad 原理图。

    1月