This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835MOD WIFI 模块巴西 ANATEL 认证批准已过期

Guru**** 2810955 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1171962/wl1835mod-wl1835mod-wifi-module-brazilian-anatel-cert-approval-expired

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1831MOD

您好!

Faro Technologies, Inc.作为 TI 的客户,出于合规原因需要  WL18MODGB (WL1835MOD) www.ti.com/.../WL1835MOD 的更新国家/地区证书

 我能否联系 TI 研发部门以及有关证书委员会的兼容性/质量15237-20-09891.pdf (随附)? 此证书似乎已过期、我们需要更新的证书。

谢谢、

e2e.ti.com/.../Certificado-Anatel-15237_2D00_20_2D00_09891.pdf

在 CS1359909 Wissem Rkhami 和 Jonathan Navor 机票中、开始关注此问题 https://support.ti.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=e54c47799736159082c3348c1253af7c&view=csp 

此致、

Nicola Conforti |合规工程师
Open Technologies | Via G. Matteotti、161-163A | BS 25086

电话:+39 030 5537216

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    让我来看看这个。 我将在明天的工作结束前提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicola、

    我可以直接向您发送电子邮件吗? 另外、为了确认、您是否要求获得 WL1835MOD 的认证? 您共享的文档适用于 WL1831MOD、因此我想确保我们位于同一页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    确定我的电子邮件是 nicola.conforti@faro.com 。

    需要参考 WL18 MODGB 模型(测试等级:31)的认证、我认为该模型是 WL1835MOD 的一部分。 在任何情况 下、TI 网站上唯一可用的器件型号是 WL1835MOD、因此我记下了这两个名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您、我将通过电子邮件与您联系。