This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:二级谐波问题。

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1173224/wl1807mod-2nd-level-harmonics-issue

器件型号:WL1807MOD

各位专家、您好!

我收到了客户的一些问题。

他们在 e2e 上找到了解决 方案、即应设置"NumberOfAssembledAnt5 = 02"以减少 TX 和 RX 的2.4GHz 二次谐波。  

问题是 、将该值从01更改为02是否会产生副作用?

它们不会使用5GHz 分集。

(设置)

wl18xx.phy.low_band_component = 0x02

wl18xx.phy.low_band_component_type = 0x05

wl18xx.phy.high_band_component = 0x01

wl18xx.phy.high_band_component_type = 0x0a

wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant2_4 = 0x02

wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant5 = 0x02    (从 0x01更改为 0x02)

他们参考了这个问题的 e2e 线程。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1107546/wl1837mod-rx-continuous-test-giving-unexpected-frequency-peak

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/784884/wl1837mod-rx-spurious-emissions-failure

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1056225/wl1837mod-receiver-spurious-emission-problem---2nd-harmonic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=wl18%2525252A%25252520spurious#

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1071808/wl1837mod-spurious-emission-rx-test-failure-during-korean-re-testing/4152442?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=wl18%2A%20spurious#4152442

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过我与在上述 E2E 主题中解决此问题的专家的讨论、似乎没有重大的副作用。 我仍在调查此问题以进行验证、我将很快收到确认。

    谢谢、

    Jonathan