This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:将 SDK 示例程序中的器件从 CC3235SF 更改为 CC3235S

Guru**** 2522460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1172343/cc3235s-device-change-in-sdk-example-program-from-cc3235sf-to-cc3235s

器件型号:CC3235S

您好!

我使用 LaunchXL_CC3235SF 在 SimpleLink SDK 中执行 AT Command 示例程序。 我可以成功执行该操作。 我已根据我的需求更新了此示例程序、并成功执行了相同的操作。 但是、我的定制板是使用器件 CC3235S 构建的。 现在、我想在 AT Command 程序中更改器件、并在定制板中下载相同的内容。 但我看不到在 CCS 工程属性中更改器件的任何选项。 您能为您提供相同的指导吗?

我知道一个选项是在为 LaunchXL_CC3235S 提供的命令示例程序中使用、但在这种情况下、我必须根据我的需要再次更新此程序。

谢谢、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要替换 board.html、以更新2个 syscfg 文件、链接器命令文件和.ccsproject 文件中的标头(注释中的"--device")。

    您可以在 S 和 SF 项目文件夹之间进行文件夹比较。

    从3235S 项目开始应该更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi、我开始使用3235S 项目。 这起作用了。