This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220SF - cc3220sf 的 TCP 转储

Guru**** 2519150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1172452/cc3220sf-cc3220sf---tcp-dump-of-cc3220sf

器件型号:CC3220SF

您好!

我有一个 CC3220SF 器件连接到服务器。 我无法在服务器上执行 TCP 转储。

我能否在 CC3220SF 上执行 TCP 转储或将器件1 (CC3220SF)连接到器件2 (CC3220SF)并在器件2上执行 TCP 转储?

还有其他机制吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、在 Unix 等设备上无法执行 TCP 转储。

    可以使用有限的信息从 NWP 中提取一些日志、但需要 TI 的人员对这些日志进行解码、通常在我们尝试调试的特定问题发生时执行此操作。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不在网关或 AP 上运行 tcpdump? 另一种方法是在连接 AP 的交换机上设置镜像、并使用 Wireshark 通过 PC (Raspberry PI)捕获数据包。

    例如、对于此类情况、我将 TP-LINK 路由器与 OpenWRT 结合使用、"OpenWRT"从垃圾箱中挽救"。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我的路由器不能用于 TCP 转储。 我将尝试 TP-Link 变体。 是否有链接可以帮助我如何在 TP-Link 上执行 TCP 转储?

    我还想连接到 PI、但直到2023年、市场上没有 PI。

    谢谢、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    一般情况下、TP-Link 路由器不具有此功能、但如果您有兼容的路由器、则可以上载OpenWRT。 但请注意、不仅路由器型号很重要、而且硬件版本也很重要。 例如、Unify AP 也支持 tcpdump。 下面是 Tom Lawrence 的视频。

    如果您有单独的 AP 和受管交换机、则可以使用端口镜像(在连接 AP 的位置设置端口镜像)捕获数据包。  但是、如果您"只有一台路由器/防火墙/AP"、则应考虑购买更好的网络硬件。 或者、如果您不想花任何钱、只需查找最近的电子垃圾箱、即可获得与 OpenWRT 兼容的"免费"路由器。 重新刷写到 OpenWRT 后、您将拥有极其强大的工具、可用于任何类型的 WiFi 开发。 但找到最佳垃圾箱超出了此论坛的范围:)

    1月