This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:认证

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1171635/cc3235modas-certification

器件型号:CC3235MODAS

大家好、

首先、让我确认一个基本用例、以防万一。 该器件能够覆盖 Wi-Fi 4和更早的几代产品、这是正确的吗?

主要问题: CC3235MODA 是否为每个国家/地区提供认证?本模块涵盖哪些国家/地区?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    我已将此帖子分配给其中一位硬件应用专家、请给他们一个回复日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要回答您的第一个问题-是的、CC3235MODAS 支持802.11n (Wi-Fi 4)、并且向后兼容以前的版本(802.11a/b/g)。

    要回答您的主要问题- CC3235MODA 拥有许多不同的认证、其中一些是国际认证、有些是按国家/地区认证。 该器件经过 FCC (美国)、IC/ISED (加拿大)、ETSI/CE (欧洲)、MIC (日本)、SRRC (中国)认证。 此外、CC3235MODA 还通过了 Wi-Fi 认证。 CC3235MODx 数据表的"器件认证和认证"部分详细列出了不同的认证及其规格和官方声明。  

    如果您需要完整的证书报告、可以转到以下页面并请求访问: CC3XXX 认证报告 

    希望这对您有所帮助、

    Jonathan