This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:MQTT 错误

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1170555/cc3220sf-launchxl-mqtt-error

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

大家好、

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。

运行 MQTT tritos7演示时出现错误、出现此错误 [MQTT_APP:::info] 无法连接到 AP:错误代码:1. 验证没有暂挂 OTA 提交、然后重试   

此外、v 6.10的 SDK 信息似乎已经过时、因为它引用了 network_if.h 文件来定义  AP SSID 和安全密钥、并在 wifi_settings.h 文件中键入它的设置位置。

感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      network_if.h 用于某些示例(如 MQTT_CLIENT_SERVER)、 wifi_settings.h 用于其他示例(如 MQTT_CLIENT)。

    您使用的是哪一个? 我猜从错误中、它是 MQTT_CLIENT。 您可以确认吗?

    如果是、您是否修改 了 wify_settings.h?

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shlomi、  

    一旦我们的客户有了答案、我将立即向您更新。 感谢您的回答。  

    最好的雷加

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Jonathan、请告诉我。