This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:TI 制造商 MAC 串行

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1170010/cc3200-ti-manufacturer-mac-serial

器件型号:CC3200

是否有办法知道 CC32xx 卷带上的 TI MAC 地址系列(前3个字节)有什么?
无需安装芯片/为其加电。

卷带标签上的任何可用于计算 TI MAC 系列的信息。

/Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johan、

    我将与制造团队核实这一点、请让我等到周一才能收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johan、

    我得到了快速响应:遗憾的是、获取 MAC 地址的唯一方法是从器件中读取它。 包装上没有任何指示。