This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WiFi 模块

Guru**** 2555780 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1169179/wl1831mod-wifi-module

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MOD
  • 您的站点上的文档下载中没有随附适用于 WL1837MOD 的 ISED 证书、但在手册中的文本中、说明您有适用于 ISED 的证书。 是否可以接收它们?

 

  • UKCA DOC 和 WL1837MOD 的文档中没有关于 UKCA 的信息、您能帮助我们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将进行检查并返回给您。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DA16200MOD-ACC4WA32

    • 我们需要 WL1837MOD 的 ISED 认证、您可以在文档中随附吗?
    • 在手册中的文本中、它指出您有 ISED 证书。 是否可以接收它们?
    • UKCA DOC 和 WL1837MOD 的文档中没有关于 UKCA 的信息、您能帮助我们吗?

    此致、

    Kirsti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够找到 WiLink8监管报告@ https://www.ti.com/tool/WL18XX-CERTIFICATION

    WiLink8已通过 CE 认证、UKCA 使用相同的协调标准。 我们计划为此提交符合性声明、但还没有日期与您分享。

    谢谢