This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:重复 MLME-身份验证/取消身份验证

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1163546/wl1807mod-repeat-mlme-authenticate-deauthenticate

器件型号:WL1807MOD

您好!

8台 STA 连接到 WL1807 AP 后、所有 STA 都会重复进行 MLME-身份验证/取消身份验证。

此问题 一直存在,直到关闭/打开 WLAN 接口(IP 链路设置 wlan1关闭/打开)。

我只遇到过两次这个问题,所以很难解析。

您能告诉我这个问题或类似问题的解决方案吗?

此致、

tail -n 100 /var/log/messages
[2022-09-20 20:07:58.603] 9月20:07:29 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:xx:B2:17)
[2022-09-20 20:07:58.964] Sep 20 20:07:29 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.964] Sep 20 20:07:29 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、open_system)
[2022-09-20 20:07:58.964] 9月20:07:29 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)
[2022-09-20 20:07:58.964] Sep 20 20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:B2:4c IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.964] Sep 20 20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:B2:4c MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:b2:4c、open_system)
[2022-09-20 20:07:58.964] Sep 20 20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:xx:xx:B2:4c MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:xx:B2:4c)
[2022-09-20 20:07:58.964] Sep 20 20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:B2:17 IEEE 802.11:已取消身份验证
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-DEAUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:b2:17、3)
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:xx:B2:17)
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:B2:17 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:b2:17、open_system)
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:xx:B2:17)
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:已取消身份验证
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DEAUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、3)
[2022-09-20 20:07:58.978] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、open_system)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:B2:17 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:b2:17、open_system)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:30 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:xx:B2:17 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:xx:B2:17)
[2022-09-20 20:07:58.995] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.997] Sep 20 20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、open_system)
[2022-09-20 20:07:58.998] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)
[2022-09-20 20:07:58.998] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:已取消身份验证
[2022-09-20 20:07:58.998] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DEAUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、3)
[2022-09-20 20:07:58.998] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)
[2022-09-20 20:07:58.998] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:58.998] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、open_system)
[2022-09-20 20:07:59.310] 9月20:07:31 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)
[2022-09-20 20:07:59.310] 9月20:07:32 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 IEEE 802.11:身份验证正常(开放系统)
[2022-09-20 20:07:59.310] 9月20:07:32 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-AUTHENTICATE.indication(xx:xx:xx:xx:ba:d4、open_system)
[2022-09-20 20:07:59.310] 9月20:07:32 imx6ull14x14evk demon.debug hostapd:WLAN1:STA xx:xx:xx:xx:BA:D4 MLME:MLME-DELETEKEYS.request (xx:xx:xx:xx:BA:D4)