This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:wl18xx 固件和配置文件

Guru**** 2810535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1165427/wl1835mod-wl18xx-firmware-and-configuration-file

器件型号:WL1835MOD

下面是我在项目中使用的内容、我对此进行了确认。 请确认以下所有步骤均正常:

 

我打算将最新的 WiLink 固件用于 WiFi 和 BT。 因此、我从以下链接下载了 wl18xx-fw-4.bin 版本8.9.0.0.90:

https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/?id=6c5ca87b9a912f09d090d5e1b6ace86d26718888

要使用此版本的固件、根据文档、我必须运行 configure-device.sh 脚本。 (这是可以的吗?) 这就是我运行它的方式:

  1. 将最新18xx-ti-utils-master/wlconf 文件夹的内容复制到/usr/sbin/wlconf (我从 https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/ 主分支获得了18xx-ti-utils)
  2. 运行命令./configure_device.sh
    1. 使用 TI 模块:可以
    2. 芯片类型:WL1835MODGB、因此我给出了1835
    3. 安装的2.4GHz 天线数量:2.
  3. 完成此操作后、我在/lib/firmware/ti-connectivity              文件夹中找到了 wl18xx-conf.bin
  4. 我想这个文件 wl18xx-conf.bin 和 wl18xx-fw-4.bin 将在我们的末尾使用。 当我将此 wl18xx-conf.bin 与当前文件进行比较时、我会看到许多差异。 请确认这些差异是否为预期且正常。 随附的是两个文件:wl18xx_original、wl18xx_new (今天根据上述指令生成)。

 最新 BLE 固件:11.8.32

https://git.ti.com/cgit/ti-bt/service-packs/commit/?id=3aa1d75f3c2ae77f6e4d36194e3d281b899ab149

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已将新的 wl18xx-fw-4.bin 放在/lib/firmware/ti-connectivity/.中 下次引导时、您应该会在 dmesg 中看到新的固件版本。  

    我没有看到附加的任何文件、您可以重新发布吗? 我很高兴确认它们是最新的。

    如果您的器件已通过认证、我不建议更新.bin。 这与器件固件无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在此处附加文件。 您可以接受我的朋友的请求吗? 我可以私下共享这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受您的朋友请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已收到您的文件。  

    要清楚一点、您在这里的目标是升级固件、而无需触摸 wl18xx-conf.bin、对吧? 您是否已确认安装了新固件? 您可以再次检查 dmesg、它将打印出 FW 版本。 我将检查您的*。bins 并确保它们相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我的目标是将 WiLink 固件升级到最新版本。 当我升级固件时、文档显示运行 configure-device.sh 脚本、这会导致 wl18xx-conf.bin 发生更改。 我的目的是确保我发送的两个文件之间的差异正常且符合预期。 我们计划进行监管认证、因此希望确保这个新的 wl18xx-conf.bin 文件正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助回答我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatima、  

    对拖延表示歉意。 我今天尝试查看您的文件、但我无法查看。 我认为这是因为我们之间的 wlconf 版本不同。  

    我会要求您使用 wlconf 获取二进制文件转储。 然后、您可以轻松地比较这两个文件。 访问/usr/sbin/wlconf 并执行以下命令:

    /wlconf -I --get > original_config.txt

    /wlconf -I --get > new_config.txt

    然后、您可以比较这两个新文件以找出差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提供的文件都是文本文件、可以轻松进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实看到 PHY 中的这些变化、功率级别的这些变化会改变您之前的认证测量值、但这并不一定意味着您会中断认证。 我建议您与您的测试机构合作进行此配置二进制更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们这次将再次进行完整认证。 在哪种情况下、PHY 的这些更改应该与您提到的内容保持不变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件建立活动连接时、这些情况中的大多数会影响基站和 AP 性能。