This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:sFlash 文件系统

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1168786/cc3235s-sflash-file-system

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我们正在使用 CC3235S 模块、我们想知道 Uniflash 下载 MCU 映像、服务包和证书文件时在 sFlash 中创建的文件系统类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 创建的"编程/出厂"映像会被压缩、并直接存储到闪存中(而不是通过  文件系统)。  

    一旦引导加载程序首次启动(即当 FS 不存在时)、它将创建专有文件系统并从编程映像(MCU 映像、服务包、用户文件等)中提取文件。 之后、应通过文件系统对闪存(包括 OTA)进行每次访问。

    有关文件系统的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455中的第8章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在闪存中使用 FAT32文件系统而不是专有文件系统? 或者、我们是否可以将 FAT32文件系统与专有文件系统一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 在 sFlash 中、您只能拥有 TI 专有文件系统。 但没有任何因素会阻止您将其他存储(SPI 闪存、SD 卡)与任何所需的文件系统连接。 此存储的管理将由您的软件决定。 例如、您可以使用 CC32xx SDK (\source\third_parti\fatfs)中找到的 FatFs 库。 使用 FatFs 的示例、您可以在 fatsDraw SDK 示例中找到。

    但请注意、如果您想将 FAT32中的长文件名用于商业产品、则需要从 Microsoft 获得许可证(我认为美国专利将于2032到期)。

    1月